This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:一些有关低功耗模式的问题

Guru**** 2933740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1528980/mspm0g3519-some-questions-about-low-power-mode

器件型号:MSPM0G3519

工具/软件:

您好的团队、

我的客户正在评估 M0G3519。 对功耗有一些疑问。 请帮助澄清。 谢谢你。  

 ~~~~~~~~μ s

在数据表中、它支持以下 5 种类型的模式。

–运行:CoreMark/MHz (123μA)

–睡眠:38μA /MHz

–停止:223μA at 4MHz

–待机:1.7μA 频率为 32kHz 、具有 RTC 和 SRAM 组 0 和状态保留

关断:92nA、具有 IO 唤醒能力  

  1. 如果 M0G3519 进入 SHUTDOWN 模式、RTC 是否仍在工作以计数?
  2. 如果我们要使 RTC 保持工作状态、这是否意味着 M0G3519  只能进入待机状态?
  3. 如果我们没有外部 32kHz 频率、那么哪种模式是保持 RTC 工作所需的最深低功耗模式?
  4. 高于数据表中的功耗值、这些是否是最新的数字?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    如果 M0G3519 进入关断模式、RTC 是否仍可正常计数?

    不、不起作用。

    如果我们要使 RTC 保持工作状态、这是否意味着 M0G3519  只能进入待机状态?

    是的。

    如果我们没有外部 32kHz 频率、哪种模式是保持 RTC 工作所需的最深低功耗模式?

    具有内部 LFOSC 的待机 1 模式。

    上述数据表中的功耗值、这些是最新的数字吗?  [/报价]

    请参阅最新的数据表进行评估。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    我将关闭主题、如果您有其他问题、请直接回复主题或提交新主题。

    B.R.

    Sal