This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:在 MSPM0G3507 上同时使用两个计时器和一个 PWM 时出现问题

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1529522/mspm0g3507-issue-with-using-two-timers-and-one-pwm-simultaneously-on-mspm0g3507

器件型号:MSPM0G3507

工具/软件:

尊敬的团队:

我希望您做得好。

我是 Bhairav、目前正在使用 MSPM0G3507 控制器处理一个工程。 我在同时配置两个计时器和一个 PWM 时遇到问题。

以下是我尝试实现的设置:

  • 计时器 1 基于 TimerA0 系列 、配置为生成中断。

  • 计时器 2 基于 TimerA1 系列 、也用于生成中断。

  • PWM 使用进行配置 TimerG0 。

我已初始化计时器和 PWM 模块。 当我将一个计时器与 PWM 配合使用时、设置工作正常。 但是、当我尝试同时使用 TimerA0 和 TimerA1 以及 PWM (TimerG0) 时、只有一个计时器正常工作。 我无法从第二个计时器 (A1) 产生中断。

我已启用所需的时钟和 NVIC 中断、还为两个计时器实现了 ISR。 尽管如此、其中一个计时器似乎不会按预期触发中断。

您能帮我了解一起使用 TimerA0、TimerA1 和 TimerG0 时是否需要任何特定的限制或配置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ankush、

    请参阅 TRM 中的说明:

    这并不简单、需要在事件模块上进行额外配置。 而是可以轻松地从 TIMG6/7/12 开始。

    B.R.

    Sal