This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:设置问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3301MOD, BP-CC3301MOD, LP-AM243, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1529057/lp-am243-setup-issue

器件型号:LP-AM243
Thread 中讨论的其他器件:BP-CC3301MOD、CC3301MOD、 UNIFLASH

工具/软件:

你(们)好
我正在使用[ BP-CC3301MOD、LP-AM243 ]检查示例项目 (cc3xxx_network_terminal) 的运行情况、但会发生错误。
有关详细信息、请参阅随附的文件。

谢谢你。

松田市


请告诉我错误的原因以及如何修复 it.e2e.ti.com/.../BP_2D00_CC3301MOD.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayato:

    我可以在 pdf 中看到您所面临的问题列表。

    您能否具体说明您要在此处讨论的问题? 是刷写问题还是 CCS 连接问题?

    请针对每个问题单独提出一个错误、以获得更好的帮助。 这有助于我们将该线程分配给正确的所有者。

    将无法 在单线 程中一次性讨论所有问题。  

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    感谢您的答复。

    在本主题中、我想讨论刷写问题。
    下面是这些问题。

    我正在使用 LP-AM243。
    首先、我按照参考网站上的说明将 SOC 初始化二进制文件刷写到 LP、但发生了错误。
    请告诉我错误的原因以及如何解决。

    有关详细信息、请参阅随附的文件。

    此致、

    Ayato

    e2e.ti.com/.../LP_2D00_AM243_5F00_SOC_5F00_initialization_5F00_error.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayato:

    感谢您指定问题详细信息。

    您能否确认您使用的器件类型? 是 GP 还是 HSFS?

    要确定器件类型、请参阅  faq-am6xx-how-to-check-if-device-type-is-hs-hs-fs-or-gp

    此致、

    Tushar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    感谢您的答复。

    获取器件类型。

    直到现在,我一直在工作,就好像我是一个 GP。
    HSFS 是否需要任何不同的步骤?

    此致、

    Ayato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayato:

    您正在使用的设备是 HSFS、如之前响应中所确认。 但您正在尝试刷写为 GP 器件构建的映像、此映像在 HSFS 器件上不起作用。

    请刷新包含的图像 HS_FS LED。 例如  sbl_uart_uniflash.release.hs_fs.tiimage。

    如果这对我们有帮助、请告诉我们。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    感谢您的答复。
    我会尝试你告诉我的,并让你知道结果后,我尝试.

    此致、

    Ayato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayato:

    没问题。  我将等待 您的结果。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    感谢您的答复。
    你告诉我的一切都很好。

    我将把它带到下一步。 非常感谢。

    Ayato