This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:I2C_SDA 下降沿至快速

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1528837/am263p4-q1-i2c_sda-falling-edge-to-fast

器件型号:AM263P4-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

客户将陀螺仪传感器连接到 AM263Px 的 I2C 端口。 I2C_SDA 线路下降沿超出规格范围。 在 MCU 方面、这是否会出现任何问题?

规格:12ns~300ns

测量值:423.5ps

此致、

Mari Tunnoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:

    您能否让客户确认 I2C_SDA 和 I2C_SCL 网络上的上拉电阻正确无误? AM263Px 在 SDA 和 SCL 网络上都需要 4.7K Ω 上拉电阻器。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brennan、

    感谢您的回答。 我正在与我的客户进行检查。

    此致、

    Mari Tunnoda