This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263:HSEC 引脚排列、如何查找所有预期的引脚?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHSECDOCK, TMDSCNCD263, TMDSHSECDOCK-AM263, AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1529381/tmdscncd263-hsec-pinout-how-to-find-all-expected-pins

器件型号:TMDSCNCD263
Thread 中讨论的其他器件: TMDSHSECDOCK-AM263、TMDSHSECDOCK AM2634

工具/软件:

您好!

我正在尝试读取和设置 TMDSCNCD263 和 TMDSHSECDOCK-AM263 上的所有 ADC 和许多 EPWM 外设 

以下是文档的用户手册 — 第 26 页 https://www.ti.com/lit/ug/spruj73/spruj73.pdf?ts = 1746622178029

对于 ADC:

我使用 syscfg 配置所有 ADC 引脚。 我正在读取所有引脚的标称 ADC 数量 、除了以下各项外、计数非常低、介于 0-10 之间:  

  • ADC2_AIN4
  • ADC2_AIN5
  • ADC4_AIN2
  • ADC4_AIN3
  • ADC4_AIN4
  • ADC4_AIN5

仍然很好奇、TMDSHSECDOCK-AM263  用户手册中缺少的唯一 ADC 引脚是这些引脚。 即使它们在 syscfg 中配置并分配了默认 BGA 引脚、它们 实际上仍然读数为低电平。

在 controlCard 用户文档中、这些是指定的默认引脚、与我在 syscfg 中配置的引脚相同

v4 ADC4_AIN2 ADC4_AIN2 U5 ADC4_AIN3 ADC4_AIN3 V3 ADC4_AIN4 ADC4_AIN4 U4 ADC4_AIN5 ADC4_AIN5

PG .44 - https://www.ti.com/lit/ug/spruj09d/spruj09d.pdf?ts http=1746734052418&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTMDSCNCD263 

 TMDSHSECDOCK 上是否提供这些引脚?

对于 ePWM:

我正在尝试配置 ePWM8 并查看输出。 如果在 BGA G3(默认)上、哪个引脚应该打开 epwm8a?

尝试了解 BGA 引脚(即 G3、H2)与 TMDSHSECDOCK 引脚之间的映射。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin

    [报价 userid=“656687" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1529381/tmdscncd263-hsec-pinout-how-to-find-all-expected-pins

    我正在尝试配置 ePWM8 并查看输出。 如果在 BGA G3(默认)上、哪个引脚应该打开 epwm8a?

    [/报价]

    这些引脚不会从 AM2634 BGA 引脚引出到 HSEC 接头。 TMDSCNCD263 用户指南中的表 4-22 显示了 HSEC 上的所有可访问引脚

    [报价 userid=“656687" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1529381/tmdscncd263-hsec-pinout-how-to-find-all-expected-pins

    我正在尝试配置 ePWM8 并查看输出。 如果在 BGA G3(默认)上、哪个引脚应该打开 epwm8a?

    [/报价]

    G3 也不会输出到 HSEC 接头。 确认对引脚可访问性有任何疑问的最佳方法是查看 TMDSCNCD263 原理图、可在此处下载: https://www.ti.com/lit/zip/sprcak1 

    此外、该信号不在 TMDSCNCD263 用户指南中表 4-22 所示的任何引脚上。  

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    甜蜜的感谢 Brennan 这让它变得很明显