This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:在引导加载程序和应用程序之间共享费用块

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1510109/tms570lc4357-sharing-fee-blocks-between-bootloader-and-application

器件型号:TMS570LC4357

工具/软件:

您好:

还没有找到另一个帖子问/回答同一个问题、所以我想问。

我希望引导加载程序和应用程序共享几个块、但要让应用程序具有额外的块。

共享部分由引导加载程序和应用程序交换信息、额外的应用程序块供自己使用。

是否可以定义引导加载程序和应用程序都具有的 EEP1 通用 块配置、然后允许应用程序在 EEP2 上定义额外块(未在引导加载程序中配置)?

谢谢、

Paul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    我从没有遇到过这项要求。 因此、我没有现成的示例或应用手册可供分享。

    是否可以为 EEP1 定义引导加载程序和应用程序都具有的通用 块配置、然后允许应用程序在 EEP2 上定义额外块(未在引导加载程序中配置)?

    我在此实现中没有发现任何问题。

    只需从尝试它,让我知道,如果你吸在实施期间的任何地方.

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    感谢您的回答。 很高兴知道它不是一个完整的非启动器,所以我会继续尝试它。 将在完成后返回报告。

    此致、

    Paul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    初步测试显示了这项工作,但我还没有充分行使它。