This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1117:禁用引导扇区???

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1528217/mspm0l1117-disabling-boot-sector

器件型号:MSPM0L1117

工具/软件:

您好、

对 MSPM0L1117 进行编程时、需要通过 J-Link 启动应用以正常运行、否则控制将无法正常运行。 当控制断电并再次上电时、它不会启动运行。

我没有使用 System Configurator Tool 选择 NMV 配置。 我使用 J-Link 进行编程和调试应用。 您能告诉我们这个问题的解决方案吗? 控制似乎无法启动以执行程序。

此致、

Harshal Pawar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harshal:

    也许您可以检查何时上电、VCC、Vcore、NRST 波形以及是否存在任何意外情况。

    我正在使用 J-Link 进行编程和调试应用程序。 您能告诉我们这个问题的解决方案吗? [/报价]

    它看起来很奇怪。 这是否意味着、在调试模式下没有问题。 只有在自由运行模式下才会失败?

    它似乎无法启动以执行程序。

    我建议您可以在代码开始时(在任何其他应用任务之前)将 GPIO 设置为高电平、以便检查引导代码是否正常工作、 或者 重新分配到以下任务以使其无法正常工作。

    B.R.

    Sal

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、我已使用该库中的 GPIO_software_poll 代码、并使用 J-Link 进行编程、使用原理图中的 LED 引脚。 再次上电时仍然无法正常工作。 请告知我们这方面的解决方案。 当我点击“通过 J-Flash 启动应用程序“时、它工作正常。  

    下面是 J-Link 连接图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、在 LaunchPad 上、当我使用  GPIO_software_poll 切换 LED 时、不会出现该问题。 因此、请确保 XDS 和 J-Link 可以执行相同的操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harshal:

    我认为这与 BSL 输入引脚有关。

    PA18 是 BSL 调用引脚、如果它在上电或复位期间为高电平、则会触发 BSL 而不运行应用程序代码。

    请检查您的 PA18 电压、如果它悬空、请与外部所有下拉电阻器连接。

    我们在 EVM 中启用外部下拉电阻。

    B.R.

    Sal