This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0C1104:MSP Zero Code Studio CAN't 连接到 EVM

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1528463/lp-mspm0c1104-msp-zero-code-studio-can-t-connect-to-the-evm

器件型号:LP-MSPM0C1104

工具/软件:

尊敬的 Champs:

我刚刚安装了新版本的工具 (1.01.00.08)、无法连接到 Launchpad。  LP 正常、因为它适用于 CCS。

错误消息为:

点击右下角的“Connect"按钮“按钮后会立即出现。 似乎它甚至不会试图做到这一点。

当我尝试使用云版本时、它也不起作用。 相同的错误消息。

这不是我第一次尝试在笔记本电脑上使用零代码工作室。 我以前在安装这个新版本之前使它可以正常工作。

我无法查看连接设置、因此不知道错误消息的来源。

请建议如何解决此问题。

谢谢、

Kien Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kien、  

    感谢您联系我们。 不过、我在这里有一个简短的问题。 尽管您确实看到了该特定的错误、但在您点击“Build and Load“时、程序是否能够成功构建并加载到电路板上?  

    此致、Jojo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jo,

    它可以构建。 但无法加载。 因此、“Build"按钮“按钮可以正常工作、但“Build and Load“按钮不能正常工作。

    此致、

    Kien Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kien、  

    感谢您让我知道这一点。 但是、我刚刚尝试将 LP-MSPM0C1104 连接到我的 Lenovo、选择“UART Hello World“作为启动工程、点击“Build and Load“、然后我可以在底部选项卡上看到成功加载的消息。 尽管如此、当我确实点击“Connect"时“时、我可以看到与您看到的消息相同(我在内部进行了说明)、但 LaunchPad 可以成功运行、没有出现任何问题。 您能尝试使用 Simple UART 程序并就此回复我吗?  

    此致、Jojo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jojo,

    这对我也很有用。 昨天没有。 我不知道原因、但如果您能检查并更新我的连接状态消息、会很有帮助、因为这很令人困惑。

    感谢您的支持。

    此致、

    Kien Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kien、  

    这是一个好消息、它现在正在正常运行。 关于“connect"(“(连接(连接)错误消息、我昨天在内部与 Zero Code Studio 专家进行了互动、他的回答如下:  

    “connect"错误“错误消息是不相关的、更像是一个 GUI Composer 工具、我在计时时也可以看到消息、但这个“Connect"按钮“按钮对 Zero Code Studio 的配置没有直接影响、用户在任何时候都不必选择该消息即可加载到器件中、只需使用“Build/Build & Load“按钮

    因此、我认为这将在即将推出的版本中得到纠正 、以防止出现任何模糊情况。 如果您还有其他问题、请告诉我、我 愿意提供帮助!  

    此致、Jojo