This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1506:LFOSC 错误

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1506

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1528153/mspm0g1506-lfosc-error

器件型号:MSPM0G1506

工具/软件:

您好:

我考虑在 MSPM0G1506 上使用 LFOSC 来提供 100ms 间隔计时器。

根据数据表、LFOSC 精度指定为±3%(−40℃ 至<xmt-block1> 85℃</xmt-block>) 和 85℃ 和±)±5%(−40℃ 至<xmt-block3> 125℃</xmt-block>)。 125℃。

在最坏的情况下、使用 LFOSC 在 100ms 计时器间隔内、预期的最大时间误差(实际计时器周期)是多少?

将 LFOSC 用于计时应用时、除了 LFOSC 的温漂之外、还有其他重要因素吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在最坏的情况下、100ms 计时器间隔内应该会有 95ms 至 105ms 的时间。  

    我强烈建议您将外部 LFXT 用于计时应用。 在这种情况下、它将帮助您获得最佳的计时精度。  

    此致、

    现金好