This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123BE6PM:Tiva™︎ TM4C123BE6PM 支持 PMBus 和 SMBus 协议?

Guru**** 2957180 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123BE6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1527563/tm4c123be6pm-tiva-tm4c123be6pm-support-pmbus-and-smbus-protocol

器件型号:TM4C123BE6PM

工具/软件:

TivaTm TM4C123BE6PM 支持 PMBus 和 SMBus 协议 作为主器件。 如果支持、那么该器件能否处理 4 个 PMBus 从器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     TM4C123 MCU 上有四个 I2C 模块。 我特别不熟悉 PMBus。  I2C 规范仅描述了两线制总线的物理层、时序和流控制。 I2C 规范未描述消息的格式(例如 SMBus 或 PMBus 协议)、也未描述消息的内容。  如前所述、SMBus 接口和 PMBus 基于 I2C 协议;但是、存在一些差异。 这些差异必须通过软件进行处理、以确保满足 SMBus/PMBus 协议(包括时序规格)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以  TM4C123.  抖动要大得多  初始化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以  TM4C123.  抖动要大得多  四个从器件连接到单个 I2C 总线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

      I2C 总线 在单个主器件上使用 7 位地址支持多达 127 个器件。 但是、为了正常工作、还需要正确的端接(上拉电阻)和拓扑。 上拉电阻器取决于工作电压、速度、器件数量和总线电缆长度。 我在处理四个从器件时没有看到任何问题。