请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357-SEP 工具/软件:
你好。
MCU 的数据表提到它有 3 个片上温度传感器。 我想知道以下内容:
- 每个传感器在裸片上的位置
- 角度误差的影响
- 组成部分
- 如何选择要使用 3 个传感器中的哪一个
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
你好。
MCU 的数据表提到它有 3 个片上温度传感器。 我想知道以下内容:
尊敬的 Dhir Gandhi:
芯片上每个传感器的位置
测量范围
TI 在–45°C 至 130°C 之间测量。
准确率
内部热敏电阻的固有设计精度为+/- 2C。
有关更多详细信息、请参阅以下主题:
(+) TMS570LC4357 温度传感器精度 — 基于 Arm 的微控制器论坛 — 基于 Arm 的微控制器 — TI E2E 支持论坛
如何选择要使用的 3 个传感器中的哪一个
--
此致、
Jagadish。
尊敬的 Dhir:
1. 如果我想使用所有三个温度传感器、是否应该使相应的 ADC 通道保持悬空状态?
对此没有明确的确认、但我在下面的主题中找到了类似的问题
(11) 温度传感器 ADC 输入是否消除了该引脚的其他功能? -基于 Arm 的微控制器论坛 — 基于 Arm 的微控制器 — TI E2E 支持论坛
根据它的说法、我们可以同时使用这两种功能。 不过、我建议在开始生产之前先进行一次测试。
另外、请求您查看此开放 查询。
我会查看这些内容。
--
此致、
Jagadish。