This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS470R1A64:CCS 20.2 中的 ARM 5.1.6

Guru**** 2935310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1527372/tms470r1a64-arm-5-1-6-in-ccs-20-2

部件号:TMS470R1A64

工具/软件:

尊敬的先生或女士:

我刚刚安装了 CCS 20.20。 要构建我的旧工程、我需要使 ARM 编译器 5.1.6 现代化。 但是、似乎没有办法安装它。 检查“Help"菜单“菜单中的更新没有任何空间来检查合法的编译器、并且“File">"Preferences"菜单“菜单中“中的“的 Code Composer Studio 设置也不允许。

如何从 CCS 20.2 中安装 ARM 5.1.6 编译器?  

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     默认情况下、CCS20 不安装 TI Arm 编译器、而仅安装 Clang。 我想您已经在文件系统上的某个位置安装了 TI Arm 编译器 5.1.6。 通常、它位于/ccs/tools/compiler.下的 CCS 安装目录中 如果您要安装最新的 TI Arm 编译器、请从 https://www.ti.com/tool/ARM-CGT 下载。 下载并安装后、通过转到设置、确保 CCS20 自动检测到安装位置的路径。 请参阅左下方设置图标上的下图并更新查找路径。 您也可以观看此 CCS20 视频培训。  https://www.youtube.com/watch?v=1jkpPGcbxxA。话虽如此、如果您习惯了基于 Eclipse 的 CCS12 及更早的版本、并且没有强烈希望在基于 Theia 的 CCS20 上学习曲线、那么我建议您改用 CCS12 或更早的版本。 对于我自己来说,我仍然在日常工作中使用 CCS12。 您可以根据需要使用 CCS20。 只是您需要让 CCS20 检测 TI Arm 编译器路径。