This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:AM263P4-Q1

Guru**** 2822075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1527765/am263p4-q1-am263p4-q1

器件型号:AM263P4-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI:

需要有关如何为我的设计进行引脚映射的建议、无论您网站上是否提供了任何工具。 如果是、请建议使用该工具为我的设计进行引脚映射。

谢谢、此致

Srinath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srinath、

    您 可以使用支持引脚多路复用分配的 syscfg 工具、它也可以标记引脚冲突。

    www.ti.com/.../SYSCONFIG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 syscfg 工具中打开 example.syscfg 文件 cn 可帮助您满足特定示例的预填充引脚要求。

    如果 您使用 EtherCAT、则他们应使用 Industrial Comms SDK、并参考位于 etherCAT 示例文件夹中的 example.syscfg 文件。

    这也适用于 MCU PLUS SDK 示例。