This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC4357

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TC811SEVM, DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1525279/tms570lc4357-tms570lc4357

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:DP83TC811SEVMDP83640

工具/软件:

你(们)好  

我尝试在外部 PHY DP83TC811SEVM 和 TMS570LC43x Hercules 开发套件 (HDK) 之间建立一个 MII 接口。 但还无法建立 COM、 我以以下方式连接了 PHY-HDK、因此我的问题是、   

1.我们看一下 HDK 原理图 https://www.ti.com/lit/zip/spnr043 、就有一个内部 PHYTHER、它工作正常、 但当我切换到外部 PHY DP83TC811SEVM(使用 HDK 切换开关 S2)时 、它没有响应。 我们看到 HDK 原理图、MII 接口的所有引脚都在 DP83640 和 PHY DP83TC811SEVM 之间匹配   、但 PHY 中不存在的 COL (U20、引脚 42) 和 CRS/CRS_DV (U20、引脚 40) 除外、这两个引脚也直接连接到 HDK 原理图中的 MCU (U1D、引脚 F3)(U1B、引脚 B4)。  因此、我的困惑是、是否必须将 COL 和 CSR/CRS_DV 连接到 MCU (U1D、引脚 F3)(U1B、引脚 B4)、或者我们需要在 HDK 中将这两个引脚配置为上拉或下拉。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed Afzal:

    在全双工通信中、这两个引脚是可选的。

    唯一重要的是、如果我们在沟通中没有使用、我们就需要将它们保持在低电平。

    所以、我建议您在初始化代码中初始化下拉电阻。

    --
    此致、
    Jagadish。