This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:VDD_TEMP 和片上温度传感器之间的关系

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1532743/am2612-relationship-between-vdd_temp-and-on-chip-temperature-sensors

器件型号:AM2612

工具/软件:

您好、专家、

在 AM2612 数据表中、提到了“If 内部温度二极管 正在使用、此引脚必须 连接到 1.2V/1.25V 电源轨。 如果 未使用内部温度二极管、则可将此引脚 直接接地 (VSS)(短接)。“

在 AM2612 TRM 中、提到了“TM 器件上的模块通过提供的控制来启用器件的热管理 片上 温度传感器

客户想要确认“"和“和“"是“是相同的还是不同的 组件。 如果 VDD_TEMP 直接接地、 TSENSE0 和 TSENSE1 是否可以正常工作?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    内部温度二极管和温度传感器在技术上是不同的元件、但为了获得最佳精度、如果您希望使用温度传感器、建议将 VDD_TEMP 连接到 VDD 电源轨。

    此致、

    Susan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Susan、

    内部 温度二极管的用途是什么?  温度二极管和 温度传感器之间有何关系? 为什么需要 将 VDD_TEMP 连接到 VDD 电源轨以获得温度传感器的出色精度? 具有和不具有 VDD_TEMP 的温度传感器在 VDD 电源轨上的精度如何?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我很荣幸能找到有关原因的更多信息、但在与我的团队交谈后、共识是、为了使用内部温度传感器、VDD_TEMP 需要连接到  1.2V/1.25V 电源轨。  

    因此、 如果您计划使用内部温度传感器、我建议将 VDD_TEMP 连接到 1.2V/1.25V 电源轨。

    此致、
    Susan