This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:用于链接器脚本的 ECC 算法

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: RM48L952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1530839/rm48l952-ecc-algorithm-used-for-linker-script

部件号:RM48L952

工具/软件:

您好:

我在本主题中发现了用于 RM48 的 ECC 算法。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/513592/rm48-ethernet-bootloader-example-and-ecc-issues

配置为:

ECC{

ALGO_NAME:address_mask = 0x003ffff8
HAMMing_MASK = R4
PARITY_MASK = 0x0c
镜像= F021
}

但是、由于我在 RM48 文档 (spnc508c 和 spns177d) 中找不到任何内容来确认这一点、请确认 RM48L952 的 ECC 算法吗?  

谢谢你。

此致、

Hanlin Yu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hanlin、

    请按照以下链接器 cmd 文件进行操作:

    --
    此致、
    Jagadish。