This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-570LC43:Launchpad 未上电。

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1531453/launchxl2-570lc43-launchpad-not-powering-up

部件号:LAUNCHXL2-570LC43

工具/软件:

PC 未检测到我的 LAUNCHXL2-570LC 电路板、随后会发现标记为“Curr"的“的 LED9、其上连接到 U9 IC 的故障引脚、即 TPS2553-DBV-6、LED6“ERR"也“也亮起。 如何进行故障排除? 直到昨天、电路板工作正常、没有外设连接到 LaunchPad。 如何提供绕过 U9 的电源? 是否安全? 如果我这样做、我仍然可以使用 USB 加载程序吗? 还有一个观察结果是、如果我杀死 osc、所有 LED 都进入就绪状态、但主机 PC 仍然无法检测到。