This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L2228:MSPM0L2228:Mode4 和 mode5 的 LCD 电压配置

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1532429/mspm0l2228-mspm0l2228-lcd-voltage-configuration-for-mode4-and-mode5

器件型号:MSPM0L2228
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

团队-

如何设置 模式 3 指定 其中概述了 SysConfig
我要进行配置 PA16 最终目的 模式 9 (LCDLCDSON)




谢谢!

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    您可以按照 TRM 中有关模式 3 的指南、例如禁用电荷泵、禁用 VDD 与 R33 的连接。 这些配置位于 SysConfig 中。