This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:ccs_20.2.0.00012_win 在启动时挂起

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-AM263P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1532766/tm4c1294ncpdt-ccs_20-2-0-00012_win-hang-on-launch

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件:LP-AM263P

工具/软件:

您好:

我有类似的问题“ LP-AM263P:使用 CCS-20 将无法启动、卡在初始化状态 “。  

当我以 Admin 身份启动 CCS 20.2 时、它可以运行。 作为“正常“用户启动时、CCS 挂起。

问题可能出在 ccs-server.exe 中。

有错误日志:

会话 2025年06月25日 02:26:00.080 --------------------------------------------------------------------
Eclipse.buildId=unknown
java.version=21.0.6
java.vendor=Eclipse Adoptium
引导加载程序常量:OS=Win32、arch=x86_64、WS=Win32、NL=cs_CZ

! entry org.eclipse.OSGi 4 0 2025年06月25日 02:26:00.268.
!消息读取配置时出错:C:\ti\ccs2020\ccs\eclipse\configuration\org.eclipse.OSgi\.manager\.fileTableLock(拒绝访问)
!堆栈 0
java.io.FileNotFoundException:C:\ti\ccs2020\ccs\eclipse\configuration\org.eclipse.OSgi\.manager\.fileTableLock(拒绝访问)
在 java.base/java.io.RandomAccessFile.open0(本机方法)

Win11Pro、版本 23H2

感谢您的答复。

Jiri Malinsky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jiri、

    您是在常规权限下安装 CCS 20.2.0、还是使用管理员账户安装?

    谢谢

    Ki