This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:剂量最新 CCS 版本可支持计算校验和?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1531221/mspm0c1104-dose-the-latest-ccs-version-can-support-calculate-the-checksum

器件型号:MSPM0C1104

工具/软件:

你(们)好  

对于 MSPM0 器件、最新 CCS 版本是否可以支持在构建映像后计算映像的校验和?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    您正在寻找什么校验和计算? 是否从编译器中输出了内容? 它只是二进制文件的校验和还是整个*。out 文件(其中包括调试符号)的校验和?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    它应该是二进制文件。 只是.out 文件包含调试符号? 对于其他格式的图像文件不包括?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么只有.out 文件包含调试符号吗? [/报价]

    可以、.out 文件通常包含调试器使用的调试符号。 其他文件(如十六进制格式)不包含调试信息。

    你能否评论我的另一个问题:

    它是从编译器中输出的吗?
    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ki

    我首先回答了二进制文件的 CRC。 我们可以生成它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将提请编译器专家注意此主题以供进一步评论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道 TI 没有任何解决方案可以...

    构建图像后计算图像校验和

    最接近的解决方案在链接器命令文件中实现。  有关详细信息、请参阅  tiarmclang 在线手册由链接器生成的 CRC 表和存储器范围上的 CRC 部分

    谢谢。此致、

    -乔治