This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1519:在构建/运行后无法看到存储器分配

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1530495/mspm0g1519-can-not-see-memory-allocation-after-build-run

器件型号:MSPM0G1519

工具/软件:

你好。

构建和运行成功、但无法看到任何有关存储器分配的信息。

实际上、过去一年、我在任何器件和 CCS 的任何版本上都看不到这一点。

GCC 取代

CCS 版本 1.5.0 (1.5.0.149)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否尝试过最新版本的 CCS?

    最新版本为 20.1.1

    马修