This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:R5F 缓存配置

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1532626/am2432-r5f-cache-configuration

器件型号:AM2432

工具/软件:

尊敬的专家:

我正在搜索有关 R5F 内核、MSRAM 和 DDR RAM 的 AM243x 高速缓存配置。

TRM (spruim2h) 中提到了 R5F 子系统的 64kB 高速缓存(32kB 指令+ 32kB 数据)。 仅针对 A53 子系统提及 L2 高速缓存。

R5F 是否没有面向 DDR RAM 的 L2 高速缓存?

BR

Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Alexander

    感谢您的查询。

    R5F 是否确实没有面向 DDR RAM 的 L2 高速缓存?

    是的。

    此致、

    Sreenivasa.