This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:支持请求:TM4C1294XL–包含路径问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1532678/ek-tm4c1294xl-support-request-tm4c1294xl-include-path-issues

器件型号:EK-TM4C1294XL

工具/软件:

尊敬的团队:

我们正在开发 TM4C1294XL 微控制器、并尝试使用 Code Composer Studio 和 TivaWare (v2.2.0.295) 构建 tcpEcho 以太网示例。

尽管添加了所有必要的包含路径 (inc、driverlib 和 utils)、但我们仍然遇到以下错误:

#1965:无法打开源文件“inc/hw_ints.h"</s>“
文件 hw_ints.h 确实位于正确的位置 (C:/TI/TivaWare_C_Series-2.2.0.295/inc)。 我们确认在工程属性中正确设置了包含路径、但错误在构建过程中仍然存在。

能否说明导致此情况的原因、或者在此背景下 TivaWare 包含已知问题?

期待您的指导。

此致、
Santosh P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     可能某些 CCS 设置不正确或某些 CCS 元文件已损坏。

    o 构建 tcpEcho 以太网

    您指的是哪个 tcpEcho 示例? 您是否指的是 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl\enet_tcpecho_server?  

     如果您讨论 TivaWare SDK 上的 enet_tcpecho_server、请执行以下操作。

     1. 不确定您使用的 CCS 版本。 如果您使用的 CCS 版本早于 12.8 且基于 Eclipse、则首先需要一个新的工作区。  我怀疑工作区可能有问题。

     2.导入一个简单的项目,如 blanky 或 hello 到新的工作区。  

     3.先构建并运行简单的闪烁示例。 当它工作时、您可以继续执行下一步。

     4.导入 enet_tcpecho_server 示例。 请注意、它是要“导入“、而不是复制。 导入时、它将导入示例的整个 CCS 工程设置。 该示例应开箱即用、并且不应任何需要修改源文件的情况。

     5.编译 enet_tcpecho_server 示例。

     6.运行示例