This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:在 SingleChipMotorControl 示例中将 CPU 类型从 AM64x 更改为 AM243x

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1532211/am2434-change-cpu-type-from-am64x-to-am243x-at-example-singlechipmotorcontrol

器件型号:AM2434

工具/软件:

您好、

我想使用 MotorControl slad03 示例、并使用 AM243x EVM 板进行此操作。

为此、我遵循文档中的说明: AM243x/AM64x 单芯片电机控制基准测试

但是、当我将工程 single_chip_servo_am64x-evm_system_freertos_nortos 导入 CCS 时、会出现以下消息:

我的问题:如何将工程从 AM64x CPU 更改为 AM243x CPU?

此致、

Alexander