This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1107:I2C/SMBus 的多主器件问题

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1530459/mspm0g1107-multi-master-issues-with-i2c-smbus

器件型号:MSPM0G1107

工具/软件:

尊敬的团队:  

客户在多主模式下的 MSPM0G1107 中遇到 I2C/SMBus 总线问题。  

在一条总线上:  

- 2 个主设备:主机 M0 和带有智能电池系统的电池

- 1 从:电池充电器

电池自动将充电参数传输到充电器。 主机 M0 每秒从电池和充电器读取一次电流条件。 通信本身在大多数时间都正常工作。 但是、M0 会不时读取完全无意义的数据、在下次读取时这些数据已经是正确的。  

逻辑分析仪显示、错误的读数是 M0 通信与在电池侧传输的同时启动造成的。 在多主器件中、此类行为是可以接受的、但问题是 M0 控制器无法始终处理此类情况。 我们使用中断、并不总是发出相应的标志 Arbitration Lost(仅有时)。 我们还在开始 M0 传输之前检查总线忙标志。  

SDK 中有几个驱动程序不支持多主模式、但我假设其他驱动程序支持多主模式。  

使用“DL_I2C_enableMultiControllerMode"初“初始化 I2C 时、启用 I2Cx.MCR.MMST 寄存器。

您能否就该总线上要检查的其他事项提供一些指导?  

BR、  

-rt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    师父应该先听后讲,所以我总是想,实际仲裁丢失的条件是相当罕见的(非常紧张的种族)。 但是、I2C 容易受到噪声/干扰的影响。

    我不知道 另一位师父是否遵守规则。 它是否知道它位于多主总线上?

    分析仪是否跟踪您可以发布的内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 RT、

    尽管您已经读取总线状态、但它确实具有两个主器件在下次生成 START 信号的可能性。

    我想您可以检查另一个主器件是否支持多控制器模式。 顺便说一下、这两个控制器的配置是什么、相同的 SCLK 频率?

    当问题发生时、总线、M0 或电池中的命令是有效的、还是两者都无效?

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编 修。  我认为,作为这个主题的人,我可以继续:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce! 这就是我们在`信号之前检查总线是否可用的方法、同时使用`μ s (pRegs->master.msr 和 I2C_MSR_Busy_set) μ s、您是对的:仲裁丢失的情况很少发生、但有时驱动程序会检测到这种情况。  

    但是、有时看起来好像驱动程序没有注意到总线正在被另一个主设备使用。  逻辑分析仪显示电池(第二个主器件)的数据正在通过 I2C/SMBus 传输、MCU 控制器似乎认为它正在使用总线本身。 结果是接收缓冲区中有错误的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sal!  
    这个 SCLK 频率也许是一个很好的线索、因为两个掌握者的两个时钟略有不同。 一个大约为 65kHz、另一个大约为 100kHz、但根据我记得的情况、我在配置中尝试了使这些频率更接近、此时问题仍然发生。

    很难说这个问题是何时发生的。 逻辑分析仪中的总线似乎运行正常。 我们可以看到这个问题、因为从 FIFO 的接收缓冲区中有错误的数据、并且 驱动程序不报告任何错误标志。 每次看到它时、另一个主器件都会使用总线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    时钟同步和仲裁都是多主器件运行的一部分。 但两个(所有)主设备都必须执行它们。

    我想 MSPM0 可能无法正确执行它们、但至少它要求[Ref TRM (SLAU846B) 第 20.2.3.9/.10 节]。 其中一个证据是另一个主装置的类似陈述。 (您是否有我可以查找的器件型号?)

    另一个证据是分析器迹线、它(可能)将显示哪个主设备正在干扰另一个主设备(即,哪个主设备先通话)。

    [编辑:您可能需要 I2C_MSR_BUSBSY_SET 而不是  I2C_MSR_BUSY_SET、因为前者反映了所有总线活动、而后者是该主器件生成的唯一活动。 也就是说:I2C 单元本身应该等到 BUSBSY=0 后再开始新操作[参考 TRM 表 20-56]、因此检查软件可能是多余的。]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piotr、

    但是、有时它看起来好像驱动程序没有注意到总线正被另一个主设备使用。

    为了澄清这一点、您可以在读取一个具有 M0 的 GPIO 之前切换该 GPIO、以便您可以查看它是否错误判断总线状态。

    B.R.

    Sal