This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:EVITA Light 功能的硬件手册。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1531888/mspm0g3507-hw-manual-for-evita-light-functionality

器件型号:MSPM0G3507

工具/软件:

您好团队:

我们正在开发 MSPM0 器件、我们想进一步探索该器件、以了解该器件支持的功能。  

您能否分享可用于 MSpM0 器件 EVITA 功能的硬件手册、该手册可帮助我们了解各器件支持的更多功能。  

如果您需要更多信息、请告诉我。  

Vishwanatha N  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 V.N.

    我们支持 MSPM0G3507 的 EVITA 光功能。

    我们支持 EVITA light 的以下硬件功能:

    1. TRNG (NIST SP800-22)

    2.用于硬件加密算法的 AES 128/256(无密钥存储区,但可存储在闪存中并受保护)

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

    您能否分享手册(如果有)、以便了解更多信息。  

    此致、

    Vishwanatha N  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 V.N.

    我们在 TRM 手册中展示的硬件功能:

    TRM G 系列(修订版 B)

    有关详细介绍、请参阅 AES 和 TRNG 一章。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

    非常感谢您的支持。

    我们可以关闭 TT。

    此致、

    Vishwanatha N