This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:AM2432

Guru**** 2926820 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1531750/am2432-am2432

器件型号:AM2432
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

我发现 CCS 中的 am243x 数据表与 GPIO 配置之间的 GPIO 引脚排列存在差异。

在 CCS 中:

在 am243x 数据表中:

您能否确认哪一项正确?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请告诉我们您使用的是哪个版本的 SysConfig 工具?

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    如何确定哪个版本?

    我没有将 SysConfig 与 CCS 分开安装。 它只是随 CCS 安装一起提供的。

    我使用的 CCS  版本是版本:20.1.1.8__1.7.1

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好关:

    您可以点击工具左上角显示的 SysConfig “About"选项“选项。

    请参阅下图。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有安装独立的 SysConfig。

    我只是在 CCS 上打开 EtherCAT iolink 演示的 example.syscfg 文件。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好关:

    您可以转至 CCS 中的工程属性、并检查 SysConfig 依赖项的依赖项选项卡。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    我得到了以下信息:

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好关:

    您使用的是 SysConfig v1.21.2。 您提到、此版本的 SysConfig 包含与上述引脚相关的错误。

    请参阅数据表中给出的引脚编号。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    好的、感谢确认。

    是否有方法只更新 CCS 中的 SysConfig? 还是必须更新 CCS 本身?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好关:

    是否有办法仅更新 CCS 中的 SysConfig? 还是必须更新 CCS 本身?

    您可以安装独立的 SysConfig 工具并在 CCS 中添加路径。 还应更新工程属性以使用最新的 SysConfig 版本。

    此致、

    Tushar