This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1505:禁用 MSPM0G1505SRGER 上的 VREF

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1505, MSPM0L1303, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1532228/mspm0g1505-disabling-vref-on-mspm0g1505srger

器件型号:MSPM0G1505
Thread: MSPM0L1303SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

你(们)好
我们需要从 MSPM0L1303 升级到 MSPM0G1505 (VQFN24)、我们无法更改布局。
我们使用 1.4V 内部 Vref、MSPM0L1303 不需要任何外部电容器作为 VREF、但由于 MSPM0G1505、它无法在 SysConfig 中禁用 VREF+和 VREF-、因此我们会与 PA23 或 PA21 冲突。
是否可以同时禁用 VREF+和 VREF-?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于 G 系列器件能够输出内部 VREF、因此需要外部电容器。 PA23 和 VREF+之间的连接是不可配置的、因此、如果没有将内部 VREF 的引脚输出连接到 PA23 和 PA21 中的一个或两个、则无法启用该内部 VREF。  

    L1303 -> G1505 的换用要求是什么? 也许我可以帮助您找到替代 MSPM0 的产品、从而避免需要更改布局。

    此致、

    Sam