This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM261:Profinet — 有关 PROFINET 读取/写入记录支持的问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-AM261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1530180/lp-am261-profinet---questions-regarding-profinet-read-write-record-support

器件型号:LP-AM261

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我目前正在与 LP-AM261 合作、并使用相关的 SDK ind_comms_sdk_am261x_10_02_00_05 进行 PROFINET 通信。 我对读/写记录服务的实现有几个问题:

  1. PROFINET 协议栈是否支持读取和写入具有大内容大小的记录?

  2. 单次读取或写入记录操作支持的最大数据大小是多少?

  3. 栈本身是否支持对大型记录进行分段、或者是否需要在应用程序级别处理?

如果本机不支持碎片、我希望对处理更大数据传输的支持限制和建议作出任何澄清。

提前感谢您的支持。

此致
J. Zribi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J. Zribi、

    感谢您的查询。

    1.是的,我们的 PROFINET 协议栈支持大内容的读写记录。
    2.最大记录大小当前定义为 2048 个字节(请参阅 pn_app_iod_cfg.h 中的 pN_api_IOD_MAX_RECORD_LEN) 。
    3.碎片也作为 CLRPC 协议的一部分在 PROFINET 协议栈内进行处理。

    此致、
    Kamil