This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1106:关于在 SysConfig 中配置未使用的引脚

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, MSPM0G1106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1531946/mspm0g1106-about-unused-pins-configure-in-sysconfig

器件型号:MSPM0G1106
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具/软件:

您好:

 

我的客户询问 SysConfig 中 MSPM0G1106 的未使用引脚配置。

如果在 SysConfig 中未配置任何未使用的引脚、这些引脚的配置是什么?

 

我们知道对于未使用的引脚的连接、它会将相应的引脚功能设置为 GPIO (PINCMx.GPIO PF = 0x1) 和

将未使用的引脚配置为输出低电平或通过内部上拉/下拉电阻器输入。

如果 SysConfig 中没有对任何未使用的引脚进行任何配置、这些引脚是否会自动高于配置?

还是需要手动配置?

 

此致、

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅此文档:

    https://www.ti.com/lit/an/slaaeo9/slaaeo9.pdf

    3.1 GPIO

    如果在 SysConfig 中未配置任何未使用的引脚、将是自动高于配置的引脚?

    如上表中的【未配置未使用的引脚】所示、您可以手动对其进行配置。