This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:CCS Clean 不会删除.appimage 和.appimage_XIP

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1532006/am263p4-q1-ccs-clean-is-not-deleting-appimage-and-appimage_xip

器件型号:AM263P4-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

我正在重新打开有关 CCS Clean、不删除应用映像的相关主题。  

您能澄清一下这是否是 CCS 的问题吗? 还是与编译器类似?

如果是、您能否提供解决此错误的版本号?

此致、

Mari Tunnoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:

    此问题已在 v10.02 SDK 版本中得到修复 。 现在、如果您通过 CCS 进行清理、它也会删除以下有关清理的所有文件。

    在 CCS 示例中、导航到 makefile 文件(在 debug 或 release 文件夹中)并查看“clean"作业“作业是否包括“GEN_FILES_INQUOTE"。“。

    我尝试在本地清除 CCS 中的空示例、并看到文件被擦除。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaunak:

    感谢您的快速响应。

    这是 SDK 问题、不是 CCS 问题吗?

    此致、

    Mari Tunnoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您拍摄的屏幕截图的此文件位于何处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:

    [引述 userid=“499871" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1532006/am263p4-q1-ccs-clean-is-not-deleting-appimage-and-appimage_xip/5891211 #5891211“]

    这是 SDK 问题、不是 CCS 问题吗?

    [/报价]

    是的、这是 SDK 中的缺失。 CCS 示例中使用的 makefile 来自 SDK。 但是、对于命令行和 CCS 编译、makefile 中的“清理“作业的定义有所不同。

    另外、此文件位于您拍摄的屏幕截图的哪个位置?

    这来自 MCU_PLUS_SDK 的内部位桶。 该文件也存在于所有示例中的 SDK 中、名称为 makefile.defs“

    例如:

    mcu_plus_sdk_am263px_10_02_00_15/examples/empty/am263px-lp/r5fss0-0_nortos/ti-arm-clang/makefile.defs

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaunak:

    感谢您的回答。  

    抱歉、我没有在您的第一个回复中找到最后一部分。  

    在 CCS 示例中、导航到 makefile 文件(在 debug 或 release 文件夹中)并查看“clean"作业“作业是否包括“GEN_FILES_INQUOTE"。“。

    我看到我的后续问题已经得到了答案。

    如果我的客户有其他问题、我会告诉您。

    此致、

    Mari Tunnoda