This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】AM2612:如何在 AM261x Launchpad 上测试 gPTP

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1532066/faq-am2612-how-to-test-gptp-on-am261x-launchpad

器件型号:AM2612

工具/软件:

尊敬的专家:

您能帮助我了解如何在 AM261x LaunchPad 电路板上测试 gPTP 示例吗? 我是否可以探测 Timesync 信号以查看输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请按照以下方法进行测试:

    1.多板设置  

    AM261x-LaunchPad 上没有 CPTS_TS_SYNC 引脚排列、因此无法直接探测 CPTS_TS_SYNC 引脚并观察 PTP 发送器和 PTP 接收器器件之间的时间同步。 对于 AM263x 和 AM263Px、这是可能的、但在 AM261x-LP 的 E1 和 E2 版本上、这是不可能的。

    相反、如果这是目标、您可以进行多板设置、其中 AM261x 用作 2 个终端器件之间的 PTP 桥接器。 如以下设置图所示:

    您可以探测末端 AM263x/AM263Px 器件上的引脚、并获得与下图类似的时间同步波形:

    例如、在 AM263x-LP 上、CPTS_PIN 出现在 J6/J8 引脚 74 上。

    或者、  

    2. Linux 的单板设置

    在 Linux 环境中、您还可以使用 PTP4L 进行测试 (ptp4l 是根据 IEEE 标准 1588(适用于 Linux)实现精确时间协议 (PTP) )。)

    按照此处提到的步骤、使用单板和 Linux 环境进行测试:

    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM261X/latest/exports/docs/api_guide_am261x/EXAMPLES_ENET_CPSW_TSN_GPTP_TR.html#autotoc_md2704

    此致、
    Shaunak

    在此处查看更多 AM261x 常见问题解答: e2e.ti.com/.../faq-am2612-list-of-faq-for-am261x