This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357-SEP:片上温度检测

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, LAUNCHXL2-570LC43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1528225/tms570lc4357-sep-on-chip-temperature-detection

器件型号:TMS570LC4357-SEP
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL2-570LC43、TMS570LC4357

工具/软件:

尊敬的 TI 团队

我查看了以下与 MCU 相关的线程问题。

在相关手册中、提到使用温度传感器 3。 我在 TMS570LC4357HDK 板上运行手册中下载的例行程序、结果为否定。 我可以问我在哪里犯了错误吗?

结果如下:

另一个问题是、如果仅获得温度传感器 3、是否可以仅启用 ADC2 的驱动器?