This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:64 个 DCAN 邮箱

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1529117/tms570ls3137-64-mailboxes-for-dcans

器件型号:TMS570LS3137

工具/软件:

尊敬的支持团队:

我们正在 本数据表中使用 TMS5703137DPGEQQ1 控制器、它提到:  

三个 CAN 控制器 (DCAN)•ARMRegisteredCortexRegistered-R4F 32 位 RISC CPU•64 邮箱、每个邮箱都具有奇偶校验保护

这意味着什么 每个 DCAN 都有 64 个邮箱? 三个 CAN 的总数为 192 个可用邮箱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shardul:

    这是否意味着 每个 DCAN 都有 64 个邮箱? 三个 CAN 的总数为 192 个可用邮箱 ?

    是的、正确。

    CAN 的每个实例都有 64 个邮箱、即总共 192 个邮箱。

    --

    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    感谢您的回复!

    我面临一个问题、目前 CAN 3 通道上的 CAN ID 不超过 13 个缓冲区(包括 TX 和 RX)、但一旦我们在 CAN 3 上添加新的 CAN ID、CAN 3 的其他 TX ID 开始闪烁、PFA 是日志、供您参考-  

     https://drive.google.com/file/d/1rEcN2UgPx8lywkoHdvQnN_Y4MjtOGNhE/view?usp=drive_link

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shardul:

    我无法直接访问您的驱动器,我向您发送了访问它的请求。 请为我提供访问权限。

    --

    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    访问权限。 请使用日志进行检查。

    此致、

    SharDUL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shardul:

    感谢您的访问权限、我收到了您的日志、  

    您能否准确指出日志数据中出现闪烁的位置?

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shardul:

    您能否准确指出日志数据中出现闪烁的位置?

    请将您的闪烁问题放到日志数据中、以便我进一步识别和调试您的问题。

    --
    此致、
    Jagadish。