This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:微控制器制造验证测试报告?

Guru**** 2866490 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1525972/tms570ls1224-microcontroller-manufacturing-verification-test-reports

器件型号:TMS570LS1224
“主题“中讨论的其他器件:TMS5701224HALCOGEN

工具/软件:

我们的客户要求提供任何有关 TMS5701224 的 TI 报告、这些报告将说明如何验证每个微控制器是否正常运行。  在最终芯片测试期间显示所有模块和内存空间正常运行。  甚至是制造过程中执行的所有测试的列表。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    您可以从以下位置下载 CSP:

    SAFETI-HALCOGEN-CSP IDE、配置、编译器或调试器|德州仪器 TI.com

    HALCoGen 合规性支持包 (CSP) 旨在提供必要的文档、报告和单元测试功能、从而帮助使用 HALCoGen 生成的软件的客户遵守 IEC 61508 和 ISO 26262 等功能安全标准。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这对您很有帮助。  但是、是否有标准的 TI 文档列出了在 TI 微控制器裸片或芯片上执行的所有工厂生产测试?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    我与内部团队进行了相同检查、以下是内部团队的反馈:

    我们不向客户提供生产测试流程或其他测试数据、因为此类数据被视为 TI 专有数据。 器件 DS 是客户可以用来确定预期性能的规格。

    --
    此致、
    Jagadish。