This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM_FTDI_DRIVER:IWRL1432 传感器

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL1432, IWRL1432BOOST, MMWAVE-STUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1529322/lm_ftdi_driver-iwrl1432-sensor

器件型号:LM_FTDI_DRIVER

工具/软件:

我有一个全新的电脑与 windows ,它不会安装驱动程序包.. 我需要做什么。 我专门去买了一台 windows 电脑来测试我的新 IWRL1432 升压板。 我有一台 Mac,但无法让它工作,所以我认为它是操作系统。 有人能告诉我如何使这个工作,以便我可以测试... TI 似乎没有这么做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您从哪里获得了尝试安装的驱动程序包?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从 TI.com 购买了 IWRL1432BOOST、并遵循 TI.com 上的安装说明、这就是全部产品的来源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我将提请设备团队注意此主题、以供进一步输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了澄清问题、请在 TI.com 上提供指向您所遵循说明的链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下载 MMWAVE-STUDIO-3G 时

    www.ti.com/.../MMWAVE-STUDIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ki。。。

    所以现在我已经让事情工作了一小段时间,并能够闪到我的设备,但我有黄色三角形和感叹号在 XDS110 (03.00.00.36) 驱动程序的中间...  

    即使在多次重新安装后、它们也无法正确安装。 它将告诉我 FTDI CDM 驱动程序包现在已成功安装、但在可视化工具中仍不允许我发送配置。 现在、当我插入电路板时、它甚至无法识别电路板。

    这是我正在使用的 windows 11 主页。 正如我所说的、这是一台全新的计算机。 TI 软件可以与较新的软件配合使用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeremy、

    我们的软件在 Windows 11 上运行正常。 您尝试使用 IWRL1432 传感器做什么? 您是否尝试在 TI 开发人员专区中运行 Radar Toolbox 中的某个示例工程来获取点云、跟踪、分类等数据? 或者、您是否尝试通过 MMWAVE-STUDIO 直接从 ADC 缓冲器捕获未处理、未滤波、转储的 I/Q 数据、以进行自定义 DSP 算法开发。 后者还需要 DCA1000、mmWaveStudio 需要正常运行。

    此致、  

    Pedrorm