This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:当 HSM 尝试从外部闪存读取常量数据且主机也从外部闪存读取数据时、HSM 获取 0xCC

Guru**** 2933740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1528754/am2634-hsm-get-0xcc-when-hsm-try-to-read-const-data-from-external-flash-and-host-is-reading-data-from-external-flash-too

器件型号:AM2634

工具/软件:

当 HSM 尝试从外部闪存读取常量数据且主机也从外部闪存读取数据时、HSM 获取 0xCC。 如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否提供有关您尝试实现的用例的更多详细信息? 你在说什么  

    HSM 和 R5F 都在读取闪存数据?

    此致、Shiv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 HSM 和 R5F 都在读取闪存数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick:

    您能否帮助我们确认以下详细信息:

    1. M4 和 R5 是否尝试同时从闪存读取?
    2. 设备是 HSSE 设备吗?
    3. 您能否为我们提供从 4820 0000h 到 4820 0070h 的 QSPI 配置寄存器的存储器转储
    4. 您发现此故障的频率如何?并且故障中是否有模式
    5. R5 和 M4 是否尝试访问闪存中的 2 个独立区域?
    6. 数据传输的大小是多少?

    此致、
    Rijohn