This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:如果 CCS 支持修改输出文件夹名称

Guru**** 2769655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1531236/mspm0l1306-if-ccs-support-to-modify-the-output-folder-name

器件型号:MSPM0L1306

工具/软件:

你(们)好

剂量 CCS 支持修改输出文件夹名称? 默认情况下为“Debug",“,但、但当我直接重命名它时、会在工程中生成新的“Debug"。“。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    重命名 Debug 文件夹只会导致文件重复。  CCS 将在具有活动编译配置名称的文件夹中生成文件。  而是更改配置的名称。

    选择您的工程、然后选择 Build Configurations -> Manage

    重命名配置

    现在、构建时、输出将进入新文件夹。  您可以安全地删除旧版本