This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:[RM57]适用于 SAFERTOS 的 CQKIT 编译器选项

Guru**** 2933740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1528405/rm57l843-rm57-cqkit-compiler-option-for-safertos

部件号:RM57L843

工具/软件:

尊敬的 TI:

我们正在尝试将 SAFERTOS 应用于 RM57、SAFERTOS 指定它应使用以下编译器选项进行开发:
--opt_level=off --opt_for_speed=1 --fp_mode=strict

我们的产品是铁路应用、需要通过 SIL-3 认证。
由于编译器验证对于这一点至关重要、我们计划使用 TI 的 CQKIT 版本 20.2.5。
但是、在验证结果上、它不包括此特定的选项组合。

是否有方法额外验证此选项组合?

我需要此组合的原因是--opt_level=off、和--fp_mode=strict 是默认值、但 --opt_for_speed=1不是。

 非常感谢您的回答。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Jongduk,

    我需要与我的高级同事 QJ Wang 讨论这个问题、但他将在下一个星期一之前不可用。 我希望这对您来说不是问题。

    --
    此致、
    Jagadish。