This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000-CGT:C2000 CGT 的安全手册可用性

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1530581/c2000-cgt-safety-manual-availability-for-c2000-cgt

器件型号:C2000-CGT

工具/软件:

您好专家、

我的客户使用以下库。
[CCS 文件夹]\ccs\tools\compiler\ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS \include
[CCS 文件夹]\ccs\tools\compiler\ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS

-他们想知道 TI 是否有这些库的安全手册?
-如果是,你可以分享安全手册吗?
-这些图书馆是根据安全手册开发的吗?

此致、
Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于使用 TI 编译器的客户、TI 提供了 安全编译器资质审核套件 、以帮助客户将编译器的使用限定为符合功能安全标准。  此套件 可以解决编译器工具本身的问题、但不能扩展到不符合在功能安全应用中使用要求的运行时系统 (RTS) 库。 客户必须鉴定其功能安全应用使用的任何 RTS 库例程。  RTS 的源代码是编译器安装的一部分。

    谢谢。此致、

    -乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    George、

    感谢您的答复。 让我离线联系您。  

    此致、
    Ken