This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:有时 AM2634 从外部闪存获取 0xCC

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1529120/am2634-sometimes-am2634-gets-0xcc-from-external-flash

器件型号:AM2634

工具/软件:

有时、AM2634 从外部闪存获得 0xCC。 如何解决此问题? 实际上、数据不是 0xCC。 错误只会有时发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick:

    我们 对反应迟缓表示歉意。

    您能帮助我了解几件事吗:


    1. 有时 AM2634 从外部闪存获得 0xCC。
    1. 是否尝试从器件引导? 还是在从闪存正常读取期间读取
    2. 您的定制板/TI ControlCARD / LaunchPad 中是否看到此问题?
      • 如果定制电路板可以共享电路板原理图吗?
  • 您在 0xCC 打印时看到任何模式吗?
  • 您使用的闪存器件型号是多少?
  • 此致、
    Rijohn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,我不能回复你的消息,我不知道为什么。 我们使用的是  GD25F64FBAR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick:

    您能否创建另一个包含相同详细信息的 e2e。 我们也无法回复以下主题。

    谢谢、

    Tejas Kulakarni