This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1519:CAN 't 似乎使用 128k SRAM?

Guru**** 2928780 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3519, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1530321/mspm0g1519-can-t-seem-to-use-128k-sram

器件型号:MSPM0G1519
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3519SysConfig

工具/软件:

使用超过 64k 时 SRAM 存储器似乎耗尽。

我是否需要做一些特别的事情来使用两个银行?

它们是否相邻?

GCC 取代。

此致

Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    mspm0g3519.cmd 的顶部显示:

    /*
     * Note: SRAM on this device is continuous memory but partitioned in the 
     * linker into two separate sections. This is to account for the upper 64kB
     * of SRAM being wiped out upon the device entering any low-power mode 
     * stronger than SLEEP. Thus, it is up to the end-user to enable SRAM_BANK1 for
     * applications where the memory is considered lost outside of RUN and SLEEP Modes.
     */
    

    如果您不打算使用低功耗模式、我想您可以合并两个组(将 SRAM_BANK0 的大小加倍、删除 SRAM_BANK1)。 否则、您可能必须将任何“消耗性“变量放在单独的部分、然后将它们“>SRAM_BANK1"。“。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。我猜 RTFM、、但  mspm0g3519.cmd 在哪里???

    我在 CCS Theia 的 Explorer 中看不到它。

    --

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ...我不使用低功耗模式...“如果您不打算使用低功耗模式、我想您可以将两个组合并(大小是 SRAM_BANK0 的两倍、删除 SRAM_BANK1)。“

    我该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在“C:\ti\ccs2001\ccs\ccs_base\arm\include“中找到了 mspm0g3519.cmd。  过去、CCS 会 在您的工程中放置此内容的副本、但如果您使用 SysConfig、则会生成“device_linker.lds"(“(在(在“Generated Source“中)。

    要对此进行编辑:

    1) 将 device_linker.lds 复制到源目录(上一级)。

    2) 关闭“Project Configuration Files->Linker File Generation“。 [下一个构建将删除.lds 文件、因此需要执行步骤 (1)。]

    3) 我预计实际变化如下:

    【之前:】

        SRAM_BANK0      (RWX) : ORIGIN = 0x20200000, LENGTH = 0x00010000
        SRAM_BANK1      (RWX) : ORIGIN = 0x20210000, LENGTH = 0x00010000

    【之后:】

        SRAM_BANK0      (RWX) : ORIGIN = 0x20200000, LENGTH = 0x00020000

    我只是尝试了这个,它建立了。 我没有 G3519 可以运行它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Philip:

    您还可以点击“Exclude in Build“、如下所示:

    然后复制生成的 lds 文件并将其粘贴到主工程路径中。

    B.R.

    Sal