This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:恢复出厂设置手册

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3507, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1530327/lp-mspm0g3507-factory-reset-manual

器件型号:LP-MSPM0G3507
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具/软件:

[EMI 2025年6月20日、5:37:25 PM][info] CS_DAP_0:GEL 输出 2025年6月20日:启动器件出厂复位[LCD、5:37:25 PM]【错误】CS_DAP_0:写入寄存器 SECAP_TCR:(错误–2131 @ 0x20204)无法访问器件寄存器。 重置器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如下 TCLK)。 (仿真包 20.1.0.3372)[Command 2025年6月20日、5:37:25 PM][error] CS_DAP_0:GEL:执行 GEL_DAPInit_SECAPCommand ():target 无法在“reg"处“处写入寄存器 SECAP_TCR:::SECAP_TCR=command [mspm0_cs_cs_init.gel:dapc:gel_scap_sendap_log_命令)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ganavi:

    我看到标题中提到了 LP-MSPM0G3507、因此我假设您正在使用 LaunchPad 进行调试。

    您使用什么工具来处理恢复出厂设置 UNIFLASH 或 CCS?

    当调试器处理恢复出厂设置手册时、用户需要手动按 LP 中的 NRST 按钮 来完成通信。 您是否已完成此操作?

    恢复出厂设置自动是否适合您?

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 uniflash 尝试处理恢复出厂设置手动我按下 LP it 中的 NRST 按钮显示错误  
    连接到目标时出错:(错误–6305)PRSC 模块无法写入路由器寄存器。 (仿真包 20.0.3344)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ganavi:

    我建议您在电路板上电时按下按钮 S1 (PA18)[强制 MCU 进入 BSL 模式]、然后处理恢复出厂设置脚本。

    请告诉我它是否有效。

    B.R.

    Sal