This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:由于 resourceUsageReport.csv.xdt 中的拼写错误、SysConfig 代码生成器会以“意外标识符“失败

Guru**** 2561760 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, MSPM0G3505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1530093/mspm0c1104-sysconfig-code-gen-fails-with-unexpected-identifier-due-to-typo-in-resourceusagereport-csv-xdt

器件型号:MSPM0C1104
主题中讨论的其他器件:SysConfigMSPM0G3505

工具/软件: CCS 版本:20.2.0.12__1.8.0 + MSPM0 SDK 2.05:

我收到在使用 SysConfig 工具后有关构建的错误消息。

正在生成代码 (msmp0c1104.syscfg)...
... resourceUsageReport.csv.xdt:242.
  llet resource_IOType = Common.getAttribute (...);
  ^^^^^^^^^^^^^^^μ s
SyntaxError:意外的标识符

ti\mspm0_sdk_2_05_00_05\source\ti\driverlib.meta\templates\resourceUsageReport.csv.xdt 的第 242 行 存在拼写错误。
llet而不是let
修补它可以修复构建。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:
    感谢您报告此错误。 我会确保让我们的软件团队知道这一点。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为 MSPM0G3505 进行工程时、我发现了相同的问题。  

    如果有问题、我在使用独立的 SysConfig 工具生成后将.syscfg 文件移动到新项目中。

    独立式 SysConfig 工具上的版本号:  

    SysConfig 1.23.1+4034