This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263CLK1-PX:如何在安全手册中实施 MCU-PLUS-SDK?

Guru**** 2933740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1528331/mcu-plus-sdk-am263px-how-to-implement-clk1-in-safety-manual

器件型号:MCU-PLUS-SDKAM263PX-AM263PX

工具/软件:

根据安全手册、如何实现启用  OCOCLKDET?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zheng:

    我们需要验证 OP_RCM_CLK_LOSS_STATUS 寄存器中的第 4 位(即 CLK_LOSS_STATUS_RC_CLOCK_LOSS)。

    该位将为我们提供 RC 时钟状态、这意味着片上振荡器的状态。 如果该位为逻辑 1、则表示振荡器时钟丢失;如果该位为逻辑 0、则表示片上振荡器可用。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    为了补充 Jagadish 的上述响应、  

    两个位 4 CLK_LOSS_STATUS_RC_CLOCK_LOSS

    和位 0 CLK_LOSS_STATUS_Crystal_Clock_loss

    可以分别进行检查以检测 RC 时钟和晶体时钟的时钟丢失。  

    有关相关详细信息、请参阅 TRM 中的“6.4.4 跛行模式“一节。  

    此致、
    Nilkanth