This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】AM2611:构建工程错误

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1477730/faq-am2611-build-project-error

器件型号:AM2611
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

我的两位客户使用 CCS12.8.1 并下载 CSP、按照说明更换 ccsbase。 一个客户加载演示工程、但存在错误:

另一个客户可以加载演示工程、但编译工程时存在错误:

您能否就两位客户的问题提供一些建议? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Angela、
    客户使用哪个 syscfg 版本、建议使用 1.21.2

    此外、在 CCS 中导入工程后、转到“Properties"->"PRODUCT"->"SYSCFGf"</s>“ ““““

    并仔细检查是否选择了相同的 syscfg 版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 TI ARM CLANG 问题、请让客户单独安装 ARM CLANG 编译器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nilabh、

    他检查说 SysConfig 版本已经过  1.21.2.是否还有其他原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angela、

    请按照以下步骤解决此问题:

    1.下载并安装 CCS 12.8.1 Fresh(卸载前一个)

    2.不要手动更新 CSP 软件包,而是按照下面的更新 CSP :

    过了一段时间后、您将看到以下弹出窗口:

    选择 Sitara MCU 器件支持以获取 AM261x 支持。 取消选择其他更新。

    \

    选择协议并单击完成。

    然后安装完成后、  

    重新启动 CCS

    这将解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nilabh、

    由于客户无法连接到互联网、您是否有任何脱机更新方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nilabh、

     客户是否可以进行 Profinet 和 ehercat 演示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EtherCAT 已就绪、Profinet 将在 3 月底前就绪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nilabh、

    文件 mcu_plus_sdk_am261x_10_00_01_10\source\networking 中是否包含 EtherCAT 演示? 如果没有、您能给我发送下载链接吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angela、

    工业通信栈可通过适用于 AM261x 的 TI 驱动程序获得。

    请发送电子邮件至: am261_support@list.ti.com — 使用此列表提问有关 AM261(可能包含非 TI 员工)的任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nilabh、

    由于客户无法连接到互联网、您是否有任何脱机更新方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angela、

    我认为这可能很困难、您可以尝试从您的 PC 向客户发送更新的软件包、但我仍然不确定这是否可行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nilabh、

    客户现在可以更新软件包、但构建演示时出现错误:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请要求客户按照 SDK 的 requirements.txt 文件中所述安装依赖项:

    C:\ti\mcu_plus_sdk_am261x_10_01_00\requirements.txt

    bcrypt===4.2.1
    cffi==1.17.1
    Construct=2.10.70
    加密==2.8
    paramiko=2.9.3
    pycparser==2.22
    pyelftools=0.31
    PyNaCl==1.5.0
    pyserial==3.5
    6==1.16.0
    tqdm==4.67.1
    xmodem==0.4.7