This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SysConfig:移动操作将"_copy"附加到配置名称

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1534412/sysconfig-move-operation-appends-_copy-to-the-configuration-name

器件型号:SysConfig

工具/软件:

您好:

当我将配置从一个内核移动到另一个内核时、目标中的配置已附加“_copy"。“。 然后不会构建相关代码。

如果操作被称为复制、但对于移动操作、我应该认为我们要保留相同的名称 9/10 次、这是有意义的。

请在移动操作后从配置名称中删除“_copy"。“。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    当我将配置从一个内核移动到另一个内核时

    您能更详细地描述一下这一步骤吗? 您指的是构建配置吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ki、

    我是指在 SysConfig 中点击此按钮、在本例中为 GPIO:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 SysConfig 专家会对该申请进行评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已代表您提交 TT。 跟踪链接为: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12711

    谢谢

    Ki