This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507-Q1:IOMUX 反相缺失且无法在代码中工作

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1529180/mspm0g3507-q1-iomux-invert-missing-and-not-working-in-code

器件型号:MSPM0G3507-Q1
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我们正在尝试反转 SPI 信号、但“Invert"选项“选项在 Digital IOMUX 中不可用。 可能导致此问题的原因是什么?

谢谢、此致、
Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚才使用其中一个示例 (spi_controller_multibyte_fifo_poll) 尝试 使用、并将 Invert(如屏幕截图中所示)更改为“Enabled" ,“,导致、导致调用了带有 DL_GPIO_INVERSION_ENABLE 的 ti_msp_dl_config.c 到 DL_GPIO_initPeripheralOutputFunctionFeatures (GPIO_SPI_0_IOMUX_PICO)。

    您看到了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查 IOMUX 寄存器和 IOMUX API、以确认该部分是成功写入还是由其他功能覆盖。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!
    抱歉、我使用了错误的屏幕截图、SysConfig 中未显示该设置。 什么可能导致删除设置?

    BBR Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将哪个引脚用作 POCI?
    PA10?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helic、

    我们使用 PA13。

    此致、
    Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的 syscfg 的版本是什么?
    请尝试使用最新的,我的是 1.24.0。

    此外、您还可以在软件代码中初始化 invert 函数、若要手动设置此位:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Helic,
    您能分享一下 init 的示例代码吗?

    我们无法在代码中设置此设置。

    谢谢、此致、
    Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 CCS20.2 和 SDK 2.05、我可以成功地更改 SPI 信号中的反相。

    e2e.ti.com/.../spi_5F00_controller_5F00_multibyte_5F00_fifo_5F00_poll_5F00_LP_5F00_MSPM0G3507_5F00_nortos_5F00_ticlang.zip