This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:旋转变压器激励 PWM 依赖关系

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1534077/am263p4-q1-resolver-excitation-pwm-dependencies

器件型号:AM263P4-Q1

工具/软件:

您好:

对 TRM 中的 RDC (7.5.3.2.2.1.2 激励信号和 PWM) 的描述给人一种 PWM 激励输出完全独立的印象。

但是、该图表明它依赖于名为 Master_en、Sync_armed 和 Sync_IN 的外部信号。

我无法在 TRM 中找到有关这些信号的进一步说明。

信号 (Master_en、Sync_armed 和 Sync_IN) 来自哪里、它们是强制性的?

在“resolver_angle_SPEED_am263px-cc_r5fss0-0_nortos_ti-arm-lang"示“示例中、我看到以下配置:

如果我在中禁用了 Sync、则仍然存在激励 PWM 输出。 这再次给人留下 RDC 激励独立于任何其他外围设备的印象。

禁用后、为什么仍然可以获得激励输出?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kier:

    该图在传输用于 PWM 生成的同步事件时有点冗余。 同步用于将 PWM 输出的生成与任何同步事件对齐。 从发生此同步事件开始、PWM 生成过程就可以延迟(甚至为零延迟)、以便 PWM 生成可以在事件之后的特定时间发生。 有关更多详细信息、请参阅 AM263P 寄存器附录中的下面的寄存器。

    ...

    您的问题

    信号 (Master_en、Sync_armed 和 Sync_IN) 来自哪里、它们是强制性的?

     从我的理解来看、Master_en 和 Sync_armed 几乎代表了相同的内容、即它们指示 PWM 输出是否将等待(或同步到)同步事件。

    SYNC_IN 基本上代表 SYNC 事件本身。 SYNC 事件会导致 Sync_IN 上产生脉冲。

    此同步事件可以是从 pwmxbar2 (PWM 交叉开关 2) 路由的任何内容。

    如果我在中禁用 Sync、则仍然有一个激励 PWM 输出。 这再次给人一种印象、即 RDC 激励独立于任何其他外围设备。

    是的、PWM 输出仍然存在、但它不会等待任何同步事件启动或与之对齐。

    希望这些回答您的问题。

    谢谢、

    Tejas Kulakarni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tejas:

    感谢您的答复。

    我得出结论、一旦配置了 RDC (Sync in = 0) 并启用 RDC、就不应该阻止 PWM 输出、这是正确的吗?

    如果是,我不明白为什么我没有得到任何输出,这最终是我的问题。 您也可以考虑这个问题吗?  (+) AM263P4-Q1:如何调试旋转变压器激励输出缺失? -基于 Arm 的微控制器论坛 — 基于 Arm 的微控制器 — TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kier:

    是的,我只是回答了另一个问题。

    由于这里没有未决问题、我将结束本次讨论。 如果您有任何其他主题、请随时打开另一个主题。

    谢谢、

    Tejas Kulakarni