This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:磁抗扰度测试 600mT

Guru**** 2928900 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1533413/am2431-magnetic-immunity-testing-600mt

器件型号:AM2431

工具/软件:

您好:

为了通过客户认证、我们需要证明使用的元件不易受高达 600mT 的静态磁干扰影响。
据我所知、AM2431 上的静态磁场不会影响任何元件、无论如何、您能否执行测试来确认这一点?

谢谢、此致、
Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ambroise

    我没有听说过这样的测试。 然而,我会做一些查询,并得到你,可能下周初.  

    ——保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有您要尝试满足的特定 EMC 标准?

    ——保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    没有针对此特定问题的 EMC 测试。 这是 实用程序需要进行的一项测试、旨在防止用户使用强磁体(零距离处为 600mT)操作处理器。

    此致、
    Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ambroise

    谢谢你。

    这似乎是一个系统级和用例特定的测试。

    示例:

    请参阅下面的

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00839

    我们可能没有 对处理器或 EVM 执行类似的测试。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    如前所述、这不是特定于系统级/用例的测试。 最终客户需要通过某种形式的确认、确认各个 IC 不易受强磁场的影响。

    此致、
    Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ambroise

    谢谢你。

    我不确定我们是否在 IC 级别或板级进行了任何测试。

    我在内部进行检查并进行更新。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ambroise

    下面的欧盟一致性报告中列出了我们所做的测试。

    https://www.ti.com/lit/cr/sszqpx5c/sszqpx5c.pdf?ts = 1679380621203&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FSK-AM62

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ambroise

    Amy 想、如果您收到任何其他 PLS 的类似报告、您会怎么做?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、  
    我们还会检查 AM261x、但这是我们第一次收到此类请求。
    此致、
    Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ambroise

    谢谢你。

    我再在内部检查一次并进行更新。

    仅供参考、我们以前不支持类似的查询。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ambroise

    谢谢你。

    以下是我收到的回复:

    否、TI 不对 AM2431 器件执行任何磁体敏感性测试。

    此致、

    Sreenivasa.